This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:关于通信接口

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929, TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051833/tlc5929-about-communication-interface

器件型号:TLC5929

大家好、

我客户的应用是 AR Glass、我们对 TLC5929的通信有一些疑问、如下所示。

SCLK/SIN/Sout 的引脚、它们是否与 SPI 接口相同? 您能否简单地解释一下我们的串行接口?

2.由于客户的平台是 Qualcomm、因此有2种类型的 SPI 可支持 、即非 SSC (SPI 器件直接连接到 SoC)和 SSC (SPI 器件首先连接到 DSP)。 他们是否可以使用其中一个来控制我们的 TLC5929?

如果我们无法使用 SPI 进行控制、 为什么不使用 SPI?

4.对于控制器选择、我们是否可以为客户提供 MCU 解决方案(如竞争对手的 STM32)?  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    数据格式和时序要求相似。 我认为、与标准 SPI 相比、TLC5929的串行接口基本上有2个差异。  1) 1)一个 TLC5929的整个数据包为17位、而 SPI 支持16或8位。 2) 2) Sout 是 TLC5929的移位电阻器输出、如果使用菊花链结构、该输出可用于下一个 IC 的数据输入。 无法在内部读取 GS 或控制电阻器、因此无法使用 SPI 的读取功能。

    我认为标准 SPI 可以支持持续发送3个8位数据、LSB 7位设置为0、 这会浪费并导致一些传输延迟。 如果客户希望使用 SPI 进行控制、我建议使用支持16位数据输入的 TLC59291。 平坦位被移除。   从 SPI 进行修改会更容易。

    4.我们没有推荐的 MCU 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Wu、

    感谢您的评论。

    因此、我们需要建议客户更改为 TLC59291以支持 SPI 接口。 我是对的吗?

    2.如何连接原理图上的引脚 LAT/SCLK/SIN/Sout?

    3.我们是否有指导(硬件和固件)让客户清楚地知道他们如何使用 SPI 接口来控制 TLC59291?

    我记得 TI 有 MCU 产品。 是否没有合适的解决方案?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Xue、

    1.是的、建议使用 TLC59291。

    它们可以直接连接到 GPIO。

    不,我们没有。

    由于时序要求不严格、我认为几乎所有 MCU 都可以用于驱动该器件。 您可以向 MSP430团队咨询合适的解决方案。