This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:100%占空比运行

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052336/ucc5390-100-duty-cycle-operation

器件型号:UCC5390
主题中讨论的其他器件:SN6505BUCC14240-Q1UCC25800

客户使用 UCC5390ECD 作为高侧 FET 开关的隔离式驱动器。

可以确认它是否能够驱动100%占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    是的、只要它们驱动个外部 FET 并且不将负载直接连接到栅极驱动输出、这就没有问题。  

    请注意、客户将无法将自举电源用于高占空比或恒定导通应用。 它需要浮动隔离式偏置电源、例如 SN6505b、UCC25800或 UCC14240-Q1

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    Dimitri