This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ76903+BQ78350第7节电池的功耗为0.7mA

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQ76200, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131829/bq78350-bq76903-bq78350-the-7th-cell-have-0-7ma-consumption

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76200TIDA-00792

你(们)好

此客户设计采用8节串联电池并采用 Bq78350-R1 + bq76930。 经过许多周期的充放电后、他们发现第7个串联电压比其他串联电压低。

附上了原理图供您参考。

工作条件:断开电池的总正电源(相当于模块关断、我们获取 DMOS 的功率)、电流表连接到第七节电池的收集线、 发现第7节电池的功耗过高、高达0.7136mA、其他电池的最大功耗介于0.15和0.2mA 之间。

它们可更换3块电路板、第七串的功耗约为0.7mA。

请提供有关此问题的一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    因此、即使在更换电路板上的 IC 后、它们在 Cell7上的电流也会达到0.7mA? 他们是否在多个电路板上观察到这一点?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    是的、他们测试了3块电路板并发现了同样的现象。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我无法从原理图中看出这种情况的发生原因。 它们能否跨不同的电阻器进行测量以确定电流在何处流动?

    也许您可以将完整的原理图(pdf)秘密发送给我、因为从图像中将所有内容拼接起来很困难。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    附上了原理图供您参考。

    e2e.ti.com/.../BQ76930_2B00_BQ78350_EE4F3965_.pdf

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我在原理图中看到了一些问题。 我不确定这些问题是否会导致观察到的电流增加。 (他们是否能够通过测量电路板上不同的电阻器来测量电流在何处流动?)

    • 引脚11和12应直接连接到 CAP2。 它们不应使用1k 电阻(将其更改为0欧姆)。
    • CAP1不应驱动任何外部电路。 这应该被直接连接至一个连接至 GND 的1uF 电容器。 它们将其连接到51欧姆电阻器、并驱动 BJT。
    • VC10引脚和 BAT 引脚之间应该有一个二极管。
    • 看起来他们正在驱动大量与 CHG 和 DSG 并联的 FET -这是否正常? 通常、对于大量 FET、使用 BQ76200 FET 驱动器 IC。 (请参阅 TIDA-00792)。
    • 建议在 ALERT 引脚上使用一个电容器。 有关更多详细信息、请参阅此视频: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940
    • C32应从 CAP2连接到 VC5X (非 GND)
    • 对于 C87、大多数用户使用470pF 的值。 (请参阅上述视频或 TI 参考设计)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    它们测量电流、如下所示  

    谢谢  

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们能否测量 RF7上的电压以进行验证? 也许他们可以移除 DF7、DF9、以确保电流真正流入 IC 引脚。

    此外、我建议查看我发送的原理图问题列表、以防其中一个问题可能相关。

    此致、

    Matt