This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:设计说明

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051688/bq25895m-design-clarification

器件型号:BQ25895M

在 BQ25895M 的 ILIM 引脚附近添加了261R 电阻器。 因此 、根据方程式 IINMAX = Kilim/RILIM、充电 IC 的 VBUS 引脚的最大输入电流为1.36A (即 IINMAX = Kilim/RILIM = 355/261 = 1.36A)。

 请确认我的假设是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个困惑。 当我们使用3.7V 的电压连接电池时、充电 IC 的 SYS 引脚上的电压输出将为3.7V。当电池没有充电时、VBUS 引脚上的电源将为电池充电。 假设我在 VOU 引脚提供5V 电压为电池充电、电池电压为3.7V、则 SYS 引脚的电压输出也将为3.7V。

    请确认我的假设是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 Kilim = 390最大值 请参阅8.2.12 d/s 上 ILIM 的 Ω 电流限制、例如、如果寄存器设置为111111 (3.25A)、并且 ILIM 具有一个260 μ A 的电阻器(Kilim = 390最大值) 对于1.5A 电流、输入电流限制为1.5A

    2.当存在有效的 VBUS 时,应采用8.2.6.1窄 VDC 架构。 图10. V (SYS)与 V (BAT)给出了 VSYS 和 VBAT 之间的关系。 仅电池时、适用8.2.6.3补充模式。 当系统电压降至低于电池电压时、BATFET 将打开、以将 VSYS 连接到 VBAT。   图12显示了 BATFET 栅极调节运行的 V-I 曲线。

    谢谢、

    宁。