This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:观察到器件 X 就绪以及相邻电池电压读数问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134284/bq76940-device-x-ready-observed-and-adjacent-cell-voltage-reading-issue

器件型号:BQ76940

我观察到器件 X-Ready 错误导致 MOSFET 关闭、Bq7640获得器件 X-Ready 是否正常? 在 BMS 的一周运行时间内、我接收到器件 X-Ready 故障4到5次。

当相邻电池的电压读数出现错误时、我还发生了许多事件、其中一个电池的读数可能低至50mV、而在 AFE 运行时、相邻电池的读数可能高至6伏、然后这些读数永远不会恢复。

如果您能帮助我解决这个问题、那将会很好。

谢谢、此致