请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 尊敬的 TI 社区:
我想使用 BQ25606为4.2V 锂聚合物充电、并将最大充电电流设置为1.9A
如果我不使用 D+和 D-检测 USB 主机/充电端口、我是否可以将其悬空? 我知道、BQ25606随后将以1.9A 的最大电流进行充电。因此 、如果连接2A 充电器、一切正常。 但是、如果我连接一个500mA 充电器、会发生什么情况? 芯片是否会尝试从充电器中拉出超过500mA 的电流? 或者、它是否只是拉取它得到的值、而1.9A 只是最大值?
最棒的
Jonathan