This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:电源设计器仿真

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052309/tps61032-simulation-of-power-designer

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61022

我正在尝试电源设计器的仿真。

以下是我的设置。 (输入电压:3.0V-4.6V、输出电压:5.0V、输出电流:3.0A)

但它出现在下面的错误中。

请告诉我这一原因吗?

 错误消息

 无法创建设计!
 您的首选设备不适用于您选择的输入。
 请更改输入或选择其他设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61032的输出电流过高。 它将在您的用例下触发电流限制。 对于3V 至5V 输出/3A 的输入电压,至少需要>6A 的电流限制升压转换器。 您可能可以查看 TPS61022。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我理解输出电流过高的原因。
    我是否应该确认数据表中的图2 TPS61032最大输出电流与输入电压间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、您可以将其作为参考。 我建议您 根据数据表中的最小电流限制进行计算。  因为图中的最大电流值只是在25°C 下测试的典型值。 因此、在某些极端情况下、它会有变化。

    -文豪