This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Panasonic CR123A 电池的 SOH 计算不正确

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132699/bq35100-soh-computation-incorrect-for-panasonic-cr123a-cells

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我遇到了 bq35100在 SOH 模式下运行监测 Panasonic CR123A 电池(CHEM ID 0x0616)的问题。  

安装新电池并发出新电池命令后、SOH 立即跳至95%、即100%减去我们的 SOH 最大差值5%。 当反复切换 GE 高电平和低电平时、在电池上没有负载时、SOH 每周期递减最大增量、直到达到0%。 工作台测试中的周期长度很短、但当电池是全新的、完全放松的、并且没有从电池中吸取或已经从电池中吸取任何负载时、我不希望需要休息时间来获得准确的读数。

根据一些具有相同问题的类似帖子、我已经尝试将终止电压设置为900mV、尽管这对于我们的应用来说非常不正确。  

配置如下:  
*德州仪器数据闪存文件
*文件创建日期:2022年9月07日10:37:34
*
*器件型号不可用。
*固件版本不可用。
*内部版本号不可用。
*订单号不可用。
*
* bqz 器件编号100
* bqz 固件版本1.02
* bqz 构建号9
*
*字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
"校准"、"数据"、" CC 增益"、"99.958"、"m Ω"
"校准"、"数据"、" CC 增量"、"100.000"、"m Ω"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-0.42"、"mA"
"校准"、"数据"、"AD I 偏移"、"76"、"num"
"校准"、"数据"、"电路板偏移"、"0"、"计数"
"校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0.0"、"°C"
"校准"、"数据"、"电池组 V 偏移"、"0"、"mV"
"校准"、"数据"、"VIN 增益"、"269"、"mV"
"校准"、"温度模型"、"内部系数1"、"0"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"内部系数2"、"0"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"内部系数3"、"-12324"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"内部系数4"、"613.1"、"摄氏度"
"校准"、"温度模型"、"内部最小 AD"、"0"、"-"
"校准"、"温度模型"、"内部最大温度"、"6131"、"0.1°K"
"校准"、"温度模型"、"外部系数1"、"20982"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数2"、"-13836"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数3"、"5202"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数4"、"2337"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部 rc0"、"12909"、"计数"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数1"、"0"、"num"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数2"、"14902"、"num"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数3"、"-623"、"num"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数4"、"37"、"num"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 输入乘法器"、"48"、"Num"
"校准"、"温度模型"、"Vcomp 输出分频值"、"256"、"Num"
"校准"、"电流"、"滤波器"、"239"、"数字"
"配置"、"寄存器"、"操作配置 A"、"51"、"十六进制"
"配置"、"寄存器"、"警报配置"、"f3"、"十六进制"
"配置"、"寄存器"、"Clk CTL 寄存器"、"09"、"十六进制"
"配置"、"寄存器"、"电池 ID"、"00"、"十六进制"
"配置"、"电源"、"闪存更新正常电压"、"2800"、"mV"
"配置"、"功率"、"偏移校准抑制温度低"、"5.0"、"°C"
"配置"、"功率"、"偏移校准抑制温度高"、"45.0"、"°C"
"配置"、"数据"、"默认温度"、"298.2"、"K"
"配置"、"数据"、"器件名称"、"bq35100"、"-"
"配置"、"数据"、"数据闪存版本"、"FFF"、"-"
"配置"、"放电"、"OT DSG"、"55.0"、"°C"
"配置"、"放电"、"OT DSG 时间"、"10"、"s"
"配置"、"放电"、"OT DSG 恢复"、"50.0"、"°C"
"配置"、"放电"、"巴特低电压设置阈值"、"2000"、"mV"
"配置"、"放电"、"巴特低电压设置时间"、"10"、"s"
"配置"、"放电"、"巴特低电压清除阈值"、"2100"、"mV"
"配置"、"放电"、"低温设置阈值"、"0"、"0.1°C"
"配置"、"放电"、"低温设置时间"、"10"、"s"
"配置"、"放电"、"低温清零"、"10"、"0.1°C"
"配置"、"放电"、"SOH 低电平"、"10"、"%"
"配置"、"完整性数据"、"静态 Chem DF 校验和"、"6962"、"十六进制"
"配置"、"完整性数据"、"如果校验和"、"4c0b3d70"、"十六进制"
"配置"、"完整性数据"、"重置计数器 WD"、"0"、"Num"
"LTFlash"、"电压"、"一次侧最大值"、"0"、"mV"
"LTFlash"、"电压"、"初级最小值"、"32767"、"mV"
"LTFlash"、"电流"、"最大放电"、"-2000"、"mA"
"LTFlash"、"电流"、"最小放电"、"0"、"mA"
"LTFlash"、"温度"、"最大电池"、"0"、"°C"
"LTFlash"、"温度"、"最小电池"、"20"、"°C"
"LTFlash"、"温度"、"最大电量监测计"、"0"、"°C"
"LTFlash"、"温度"、"最小测量仪表"、"20"、"°C"
"LTFlashDflt"、"电压"、"一次侧最大值"、"0"、"mV"
"LTFlashDflt"、"电压"、"初级最小值"、"32767"、"mV"
"LTFlashDflt"、"电压"、"主增量"、"10"、"mV"
"LTFlashDflt"、"电流"、"最大放电"、"-2000"、"mA"
"LTFlashDflt"、"电流"、"最小放电"、"0"、"mA"
"LTFlashDflt"、"电流"、"电量监测计增量"、"25"、"mA"
"LTFlashDflt"、"温度"、"最大电池"、"0"、"°C"
"LTFlashDflt"、"温度"、"最小电池"、"20"、"°C"
"LTFlashDflt"、"温度"、"电池增量 T"、"1"、"°C"
"LTFlashDflt"、"温度"、"最大电量监测计"、"0"、"°C"
"LTFlashDflt"、"温度"、"最小测量仪表"、"20"、"°C"
"LTFlashDflt"、"温度"、"电量监测计增量 T"、"1"、"°C"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A01"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A02"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A03"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A04"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A05"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A06"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A07"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A08"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A09"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A10"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A11"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A12"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A13"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A14"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A15"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A16"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A17"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A18"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A19"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A20 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A21"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A22"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A23"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A24"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A25"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A26"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A27"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A28"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A29"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A30"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A31"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A32"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"设计"、"电池设计容量 mAh"、"1500"、"mAh"
"电量监测"、"设计"、"电池设计电压"、"3000"、"mV"
"电量监测"、"设计"、"电池终止电压"、"900"、"mV"
"电量监测"、"设计"、"电池节数串联"、"3"、"计数"
"电量监测"、"设计"、"最大负载"、"5000"、"mA"
"电量监测"、"设计"、"健康状况"、"95"、"%"
"电量监测"、"设计"、"健康状态最大增量"、"5"、"%"
"ACCU_Table"、"Table0"、"PAGE ACTIVE"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码0"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码1"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码2"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码3"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码4"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 0"、"7fff"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 0"、"00000000"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 1"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 1"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 2"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 2"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 3"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 3"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 4"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 4"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 5"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 5"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 6"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 6"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 7"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 7"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 8"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 8"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"PAGE ACTIVE"、"55"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码0"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码1"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码2"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码3"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码4"、"ff"、"-"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 0"、"FFFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 0"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 1"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 1"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 2"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 2"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 3"、"FFFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 3"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 4"、"FFFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 4"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 5"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 5"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 6"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 6"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 7"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 7"、"ffFFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 8"、"FFF"、"mA"
"ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 8"、"ffFFF"、"mA"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 0"、"2550"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 1"、"2369"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 2"、"2143"、"2 Ω-10 Ω"
"RA 表"、"Ra0表"、"Ra 3"、"1963"、"2^-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 4"、"1837"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra5 "、"1654"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 6"、"1623"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 7"、"2264"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 8"、"2714"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 9"、"3503"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 10"、"5761"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 11"、"9161"、"2 Ω-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 12"、"12700"、"2 Ω-10 Ω"
"RA 表"、"Ra0表"、"Ra 13"、"14318"、"2^-10 Ω"
"RA^"、"Ra0表"、"Ra 14"、"15808"、"2 Ω-10 Ω"
"EOSData"、"值"、" R Data 秒数"、"15"、"数字"
"EOSData"、"值"、"R 表比例"、"-1"、"Num"
"EOSData"、"值"、"新电池 R 刻度延迟"、"2"、"Num"
"EOSData"、"值"、"R 表比例更新标志"、"ff"、"十六进制"
"EOSData"、"值"、"R SHORT TREND 筛选器"、"251"、"数字"
"EOSData"、"值"、"R Long Trend Filter"、"253"、"Num"
"EOSData"、"值"、"EOS 趋势检测%"、"20"、"Num"
"EOSData"、"值"、"EOS 检测脉冲计数 Thrshd"、"120"、"Num"
"EOSData"、"值"、"短趋势平均值"、"0"、"Num"
"EOSData"、"值"、"长趋势平均值"、"0"、"Num"
"EOSData"、"值"、"EOS 趋势检测脉冲计数"、"0"、"Num"
"EOSData"、"值"、"EOS 未检测到标志"、"ff"、"十六进制"
"EOSData"、"值"、"EOS SOH 平滑启动电压"、"2800"、"mV"
"EOSData"、"值"、"EOS SOH 平滑裕度"、"128"、"数字"
"EOSData"、"值"、"EOS Relax V Hi Max Counts"、"10"、"Num"
"安全性"、"代码"、"自动键3 MSB"、"0123"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动键3 LSB "、"4567"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥2 MSB"、"89ab"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥2 LSB "、"cdef"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥1 MSB"、"编码"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥1 LSB "、"ba98"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动键0 MSB"、"7654"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动键0 LSB "、"3210"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"解封 Step1"、"0414"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"解封步骤2"、"3672"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"全密封步骤1"、"FFF"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"完全密封步骤2"、"FFF"、"十六进制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3节电池设计? 请分享您的电池与监测计(BAT、VIN、Regin)的连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这是一个3节串联的 CR123A 电池组。 我们将使用 BQ35100评估板进行此测试、并使用稍作修改的外部分压器向 VIN 提供电池组电压信号。 Regin 由外部台式3.3V 电源提供。  

    VIN 电路 如下所示:  

    该电路的其余部分是默认 的 bq35100evm 评估板电路。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大负载参数对于此应用是否现实? CR123A 电池的标称容量为1550mAh、但最大负载设置为5000mA。 因此、这是3.2C、这将导致内部电池电阻上的压降过大。

    从 TRM:"StateOfHealth()表达式可以简化为"DoD at Termination"–"Present DoD"的简单表达式。"

    这里的问题是 DoD AT Termination。

    根据 TRM:"DoD AT Termination"是通过找到 MaxLoad 导致电池电压达到终止电压阈值的 DoD 来确定的。"

    如果将最大负载设置为5000mA、则监测计将计算端接处的 DoD、该 DoD 非常低、可能 与当前的 DoD 一样低、因此 SOH 将减小至0%。 由于限制(SOH 最大增量)、每次让监测计计算 SOH 时、这将下降5%、直到达到0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它被夸大了、但我们应用的典型峰值瞬时脉冲负载为~5A、脉冲期间的平均电流为1-2.5A。 脉冲持续时间为15至30秒、确实会导致明显的压降。  

    在应用中、我们不会在这些条件下启用 bq35100、因为我们不希望它能够正确处理高脉冲负载、 我们还可以通过其他方法来跟踪容量使用情况、以确保电池具有足够的容量来继续支持我们的脉冲负载。  

    我将重新配置 maxload 参数、使其与我们的典型基线非脉冲负载条件更接近、大约为100mA 至200mA、然后重新测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 MaxLoad 更新为250mA、并且行为不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要缩小此范围、请将 MaxLoad 设置为1mA (仅用于测试)。

    监测计是否报告3芯串联配置的正确电压? 您是否按照 EVM 用户指南中的说明进行了正确的校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 bqStudio 执行电压校准后、报告的监测计电压和温度正确。 当最大负载设置为1mA 时、发出新电池命令后报告的 SOH 为100%、并且在切换电量监测计启用数次后保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够将 MaxLoad 参数增大到~120mA、此时新安装的 CR123A 电池的电量监测计稳定在80% SOH。 在150mA 时、它一直递减到0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何选择 ChemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我们的数据库中的这个单元格是616。 如果阻抗曲线有问题、请让我咨询我们的化验师。

    最大负载设置下 SOH 减小的原因是电池电阻相当高(Ra 表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对采用化学成分0x0602的 Energizer CR123电池进行了一些额外测试。 它表现出类似的现象。 在高于特定最大负载(250mA)时 、SOH 每周期递减一次最大差值。 但是、如果我将最大负载降低至200mA、即使开路电压显著降低、SOH 也绝不会偏离100%(通过对电池施加小负载模拟降低的开路电压)。  

    我希望最大负载为200mA 时、SOH 会随着测量的电压下降而开始下降、而不是保持在100%。 通过对能量发生器电池进行测试、我知道它们  在每节电池~2.9V 的开路电压下会显著耗尽、并且我在该电流周围使用了部分设置、在3s 配置下测量值约为9.2V。 即使测量电压低于9.2V、监测计仍读数为100% SOH、这似乎不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何对此进行精确测试? 请在此测试期间提供完整的寄存器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用0x0602 (能量发生器 CR123电池)化学成分组和台式直流电源执行以下测试、以模拟3s 电池组电压。 该监测计配置有200mA 的最大负载设置。  

    1.将电源(电池组仿真)电压设置为9.7V

    2.发出新电池命令

       健康状况达到100%

    3.将电池组电压降低100mV 并启用切换电量监测计

       健康状况保持在100%

    我可以重复步骤3多次、每次将电池组电压降低100mV、电压低至9.0V、运行状况仍为100%。 请参阅下面的日志和配置。  

    数据日志

    时间戳、电压、SOH、电池设计容量 mAh、电池设计电压、电池终止电压、串联电池数、最大负载、运行状况、运行状况最大增量
    2022-09-09 13:43:30.358,9719,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:43:35.373,9715,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:43:40.379,9610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:43:45.382,9610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:43:50.391,9610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:43:55.3999610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:44:00.404,9610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:44:05.405、、、0、0、0、0、0、0、0
    2022-09-09 13:44:11.956、、、0、0、0、0、0、0、0
    2022-09-09 13:44:20.561,9610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:44:25.432、9610、100、1500、3000、200、3、200、100、5
    2022-09-09 13:44:30.4359610,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:44:35.4379507,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:44:40.4449506,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:44:45.448,9505,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:44:50.461,9503,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:44:55.467,9505,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:45:00.980、、、0、0、0、0、0、0、0
    2022-09-09 13:45:08.561,407,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:10.493,407,100,1500,3000,200,03,200,100,5.
    2022-09-09 13:45:15.495,9407,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:20.498,9407,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:25.5049408,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:30.511,9408,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:35.516,9306,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:40.528、、、、0、0、0、0、0、0、5
    2022-09-09 13:45:45.539308,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:50.541,9308,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:45:55.546,9308,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.
    2022-09-09 13:46:00.547,9308,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:05.557,9308,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:10.561,9308,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:15.575,9304,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:20.581,9305,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:25.5949208,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:30.609、、、、0、0、0、0、0、0、5
    2022-09-09 13:46:35.617,9207,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:40.622207,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:45.6339207 100、1500、3000、200、3、200、0、5
    2022-09-09 13:46:50.6409106,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:46:57.273、、、0、200、3、200、100、5
    2022-09-09 13:47:00.6509107,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:47:05.652,9006,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:47:10.662、、、0、0、0、0、0、0、5
    2022-09-09 13:47:15.669,9009,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:47:20.679,9008,100,1500,3000,2000.3,200,1005.
    2022-09-09 13:47:25.693,9006,100,1500,3000,2000.3,200,100,5.


    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建时间:2022年9月9日星期五13:48:07
    *
    *器件型号100
    *固件版本1.02
    *内部版本号10
    *订单号0
    *
    * bqz 器件编号100
    * bqz 固件版本1.02
    * bqz 构建号9
    *
    *字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
    "校准"、"数据"、" CC 增益"、"99.958"、"m Ω"
    "校准"、"数据"、" CC 增量"、"100.000"、"m Ω"
    "校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-0.42"、"mA"
    "校准"、"数据"、"AD I 偏移"、"76"、"num"
    "校准"、"数据"、"电路板偏移"、"0"、"计数"
    "校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"数据"、"电池组 V 偏移"、"0"、"mV"
    "校准"、"数据"、"VIN 增益"、"269"、"mV"
    "校准"、"温度模型"、"内部系数1"、"0"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"内部系数2"、"0"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"内部系数3"、"-12324"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"内部系数4"、"613.1"、"摄氏度"
    "校准"、"温度模型"、"内部最小 AD"、"0"、"-"
    "校准"、"温度模型"、"内部最大温度"、"6131"、"0.1°K"
    "校准"、"温度模型"、"外部系数1"、"20982"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"外部系数2"、"-13836"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"外部系数3"、"5202"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"外部系数4"、"2337"、"数字"
    "校准"、"温度模型"、"外部 rc0"、"12909"、"计数"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数1"、"0"、"num"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数2"、"14902"、"num"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数3"、"-623"、"num"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 系数4"、"37"、"num"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 输入乘法器"、"48"、"Num"
    "校准"、"温度模型"、"Vcomp 输出分频值"、"256"、"Num"
    "校准"、"电流"、"滤波器"、"239"、"数字"
    "配置"、"寄存器"、"操作配置 A"、"51"、"十六进制"
    "配置"、"寄存器"、"警报配置"、"f3"、"十六进制"
    "配置"、"寄存器"、"Clk CTL 寄存器"、"09"、"十六进制"
    "配置"、"寄存器"、"电池 ID"、"00"、"十六进制"
    "配置"、"电源"、"闪存更新正常电压"、"2800"、"mV"
    "配置"、"功率"、"偏移校准抑制温度低"、"5.0"、"°C"
    "配置"、"功率"、"偏移校准抑制温度高"、"45.0"、"°C"
    "配置"、"数据"、"默认温度"、"298.2"、"K"
    "配置"、"数据"、"器件名称"、"bq35100"、"-"
    "配置"、"数据"、"数据闪存版本"、"FFF"、"-"
    "配置"、"放电"、"OT DSG"、"55.0"、"°C"
    "配置"、"放电"、"OT DSG 时间"、"10"、"s"
    "配置"、"放电"、"OT DSG 恢复"、"50.0"、"°C"
    "配置"、"放电"、"巴特低电压设置阈值"、"2000"、"mV"
    "配置"、"放电"、"巴特低电压设置时间"、"10"、"s"
    "配置"、"放电"、"巴特低电压清除阈值"、"2100"、"mV"
    "配置"、"放电"、"低温设置阈值"、"0"、"0.1°C"
    "配置"、"放电"、"低温设置时间"、"10"、"s"
    "配置"、"放电"、"低温清零"、"10"、"0.1°C"
    "配置"、"放电"、"SOH 低电平"、"10"、"%"
    "配置"、"完整性数据"、"静态 Chem DF 校验和"、"42a1"、"十六进制"
    "配置"、"完整性数据"、"如果校验和"、"4c0b3d70"、"十六进制"
    "配置"、"完整性数据"、"重置计数器 WD"、"0"、"Num"
    "LTFlash"、"电压"、"一次侧最大值"、"0"、"mV"
    "LTFlash"、"电压"、"初级最小值"、"32767"、"mV"
    "LTFlash"、"电流"、"最大放电"、"-2000"、"mA"
    "LTFlash"、"电流"、"最小放电"、"0"、"mA"
    "LTFlash"、"温度"、"最大电池"、"0"、"°C"
    "LTFlash"、"温度"、"最小电池"、"20"、"°C"
    "LTFlash"、"温度"、"最大电量监测计"、"0"、"°C"
    "LTFlash"、"温度"、"最小测量仪表"、"20"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"电压"、"一次侧最大值"、"0"、"mV"
    "LTFlashDflt"、"电压"、"初级最小值"、"32767"、"mV"
    "LTFlashDflt"、"电压"、"主增量"、"10"、"mV"
    "LTFlashDflt"、"电流"、"最大放电"、"-2000"、"mA"
    "LTFlashDflt"、"电流"、"最小放电"、"0"、"mA"
    "LTFlashDflt"、"电流"、"电量监测计增量"、"25"、"mA"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"最大电池"、"0"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"最小电池"、"20"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"电池增量 T"、"1"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"最大电量监测计"、"0"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"最小测量仪表"、"20"、"°C"
    "LTFlashDflt"、"温度"、"电量监测计增量 T"、"1"、"°C"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A01"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A02"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A03"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A04"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A05"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A06"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A07"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A08"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A09"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A10"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A11"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A12"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A13"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A14"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A15"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A16"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A17"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A18"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A19"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A20 "、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A21"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A22"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A23"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A24"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A25"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A26"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A27"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A28"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A29"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A30"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A31"、"00"、"十六进制"
    "系统数据"、"制造商数据"、"制造商信息块 A32"、"00"、"十六进制"
    "电量监测"、"设计"、"电池设计容量 mAh"、"1500"、"mAh"
    "电量监测"、"设计"、"电池设计电压"、"3000"、"mV"
    "电量监测"、"设计"、"电池终止电压"、"2000"、"mV"
    "电量监测"、"设计"、"电池节数串联"、"3"、"计数"
    "电量监测"、"设计"、"最大负载"、"200"、"mA"
    "电量监测"、"设计"、"健康状况"、"100"、"%"
    "电量监测"、"设计"、"健康状态最大增量"、"5"、"%"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"PAGE ACTIVE"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码0"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码1"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码2"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码3"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"最后一个条目代码4"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 0"、"7fff"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 0"、"00000000"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 1"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 1"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 2"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 2"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 3"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 3"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 4"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 4"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 5"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 5"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 6"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 6"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 7"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 7"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"intPart 8"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table0"、"fractPart 8"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"PAGE ACTIVE"、"55"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码0"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码1"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码2"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码3"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"最后一个条目代码4"、"ff"、"-"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 0"、"FFFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 0"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 1"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 1"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 2"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 2"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 3"、"FFFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 3"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 4"、"FFFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 4"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 5"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 5"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 6"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 6"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 7"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 7"、"ffFFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"intPart 8"、"FFF"、"mA"
    "ACCU_Table"、"Table1"、"fractPart 8"、"ffFFF"、"mA"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 0"、"779"、"2 Ω-10 Ω"
    "^表"、"Ra0表"、"Ra 1"、"776"、"2 μ Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 2"、"776"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 3"、"753"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 4"、"732"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 5"、"708"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 6"、"532"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 7"、"1289"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 8"、"1241"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 9"、"1433"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 10"、"2112"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 11"、"3114"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 12"、"5316"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA^"、"Ra0表"、"Ra 13"、"9697"、"2 Ω-10 Ω"
    "RA 表"、"Ra0表"、"Ra 14"、"14529"、"2^-10 Ω"
    "EOSData"、"值"、" R Data 秒数"、"15"、"数字"
    "EOSData"、"值"、"R 表比例"、"-1"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"新电池 R 刻度延迟"、"2"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"R 表比例更新标志"、"ff"、"十六进制"
    "EOSData"、"值"、"R SHORT TREND 筛选器"、"251"、"数字"
    "EOSData"、"值"、"R Long Trend Filter"、"253"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"EOS 趋势检测%"、"20"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"EOS 检测脉冲计数 Thrshd"、"120"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"短趋势平均值"、"0"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"长趋势平均值"、"0"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"EOS 趋势检测脉冲计数"、"0"、"Num"
    "EOSData"、"值"、"EOS 未检测到标志"、"ff"、"十六进制"
    "EOSData"、"值"、"EOS SOH 平滑启动电压"、"2800"、"mV"
    "EOSData"、"值"、"EOS SOH 平滑裕度"、"128"、"数字"
    "EOSData"、"值"、"EOS Relax V Hi Max Counts"、"10"、"Num"
    "安全性"、"代码"、"自动键3 MSB"、"0123"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动键3 LSB "、"4567"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥2 MSB"、"89ab"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥2 LSB "、"cdef"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥1 MSB"、"编码"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动密钥1 LSB "、"ba98"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动键0 MSB"、"7654"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"自动键0 LSB "、"3210"、"十六进制"
    "安全"、"代码"、"解封 Step1"、"0414"、"十六进制"
    "安全"、"代码"、"解封步骤2"、"3672"、"十六进制"
    "安全"、"代码"、"全密封步骤1"、"FFF"、"十六进制"
    "安全性"、"代码"、"完全密封步骤2"、"FFF"、"十六进制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们化学家的反馈是、该电池化学成分(LiMnO2)的 MaxLoad 应设置为平均负载而不是峰值负载、尽管名称不同。

    关于您的测试:每次强制更改电压时、请发出重置命令。 该算法不能处理强制电压变化、因此您需要确保监测计通过复位强制重新评估电池状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已了解最大负载参数-我将继续在200mA 下进行测试、因为这是我们应用的典型非脉冲平均负载。  

    我将尝试重复测试并在电压变化后发出 RESET 命令。 在该测试期间、我一直在切换监测计使能、以强制监测计复位、并确保它针对新设置的电压再次评估健康状态。 这就是为什么日志文件中存在空白而没有数据的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经重复了每次电压改变时发出复位命令的测试-结果是一样的。 这是否是基于所选化学成分的预期行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压低于9.0v 后、SOH 开始从100%下降-当我将仿真电池组电压降低到8.9V 时、SOH 稳定在58%。 这比预期的低电压高很多、但我不确定我的预期是否准确。  

    您能否提供有关化学 ID 在 SOH 计算方面确切调整的内容、或者特定化学品的测试和生成涉及哪些内容的任何其他详细信息/信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计使用 OCV 和温度测量值、使用 ChemID 中包含的电压表来查找放电深度(DOD)。 该 DOD 定义电池的状态。 它是由 OCV 测量给出的实际放电水平。

    该监测计根据终止电压和最大负载计算放电结束时的 DOD。

    对于 SOH 和 bq35100、DOD 是一个从0到100的无单位数字。 0 =电池已充满电、100 =电池已完全放电。

    监测计计算出的 SOH 为:

    SOH = DOD (TermV)–DOD (OCV、温度)

    如果 SOH 稳定在58%、则终止电压的 DOD 与 OCV (和温度)测量的 DOD 之间的差值为58。

    监测计存储描述 OCV = f (DOD、温度)的表。 这不是线性的、并且有一个平坦的较大区域、因此 SOH 在较大的电压范围内可能保持恒定值。 如果 OCV 接近终止电压(接近程度取决于您的最大负载设置)、它将减小至零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清一下 TermV 参数吗? 这是否是由用户确定的用于定义运行点0%状态的开路电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是系统的最小电池电压。 监测计使用此值计算给定负载(最大负载)的放电深度。 这是系统认为电池为空时的放电深度(请注意、这不是电池制造商指定的绝对最小电池电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 负载下的最小电芯电压还是最小电芯开路电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是负载下的最小电池电压。