This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2394:我们能否将 SENSE 和 SOURCE 引脚短接在一起?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051490/tps2394-can-we-short-sense-and-source-pin-together

器件型号:TPS2394

大家好、

我的客户 考虑设计此器件、但他们不想使用外部感应电阻器来提高成本。

因此、如果它们同时移除 Rsense 和短接感应引脚以及源极引脚、是否正常?

有什么副作用吗?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    它禁用保护功能。 这是可以接受的吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    是的、它们不能接受 OCP 保护功能。

    那么、这种连接是否正常?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Paul