This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:在 SHDN 引脚上施加 PWM 信号

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006Y-Q1, LMR16006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051525/lmr16006y-q1-pwm-signal-applied-in-shdn-pin

器件型号:LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR16006

您好、专家、

我们的客户希望通过 LMR16006Y-Q1实现 PWM 输出。 是否可以在 SHDN 引脚上施加 PWM 信号?

谢谢  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elec、

    请考虑 HL 级别应满足 VEN_L VEN_H 规格、频率不应太快、因为 LMR16006具有内部软启动时间。  但直流/直流输出可能不像我们想象的那样像"PWM 信号"。  数据表中的图10和11 作为参考、请注意电源开/关时间波形。

    因此 不建议使用 LMR16006Y-Q1。 请为您的应用考虑一个功率放大器。

    谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elec、

    如果您同意关闭此问题,请 单击 “解决 ”,对于您的进一步问题,请随意打开新问题。

    谢谢你

    Elena