This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2861:UC2861和#39;5V#39;引脚可连接到的最大电容值是多少?

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052059/uc2861-what-is-the-maximum-cap-value-can-uc2861-5v-pin-connect-to

器件型号:UC2861

大家好、

我的客户正在使用 UC2861。 在我们的数据表中、它建议使用0.1uF 电容将5V 引脚连接到 GND。  

但是、客户发现、在上电过程中、5V 波形具有一些下冲。 请参见下图。 通道1 = Aout。 通道2= BOUT。 CH3=5V 引脚。 Ch4=VCC 引脚。 如您所见、在上电期间 、5V 引脚下冲达到~4V、这使得器件由于5V UVLO (CH1和 CH2停止输出)而关断。   

然后、客户在5V 引脚上添加了额外的1uF 电容。 那么问题就解决了。 请参阅下面的波形。 加电期间、5V 引脚下冲更小、器件可以成功引导。 那么、您能不能建议 uc2861 5V 引脚可以连接的最大电容值是多少? 数据表建议仅0.1uF、因此0.1uF+1uF 也可以吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的联系。 UC2861是一个非常古老的部分。  我认为0.1uF+1uF 适合您的设计。 1uF 电容器 有助于保持5V 电压稳定。  

    BR

    徐杰瑞