This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS768:绝对 TPS768和 TPS768-Q1的最大和推荐 Tj 和 Ta

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS768, TPS768-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052052/tps768-abs-max-and-recommended-tj-and-ta-of-tps768-and-tps768-q1

器件型号:TPS768

大家好、

我对 ABS 有疑问。 TPS768和 TPS768-Q1的最大和推荐 Tj 和 Ta。

在 TPS768的数据表中、我可以看到 ABS。 最大 Tj =-40至125C、建议 Tj =-40至125C。

在 TPS768-Q1的数据表中、我可以看到 ABS。 最大 Tj =-40至150C、建议 Ta =-40至125C。

此外、TPS768 (上方)和 TPS768-Q1 (中间和底部)的数据表也是如此。

所以我现在感到困惑。

  

1、为什么 TPS768上的绝对最大 Tj 和建议 Tj 相同?

2.对于每个 TPS768和 TPS768-Q1、绝对最大 Tj 和 Ta 以及建议 Tj 和 Ta 是多少?

 有什么区别吗?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

             我已通过电子邮件回复了您的查询。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特