This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:死区时间控制电压与最大占空比的特性图

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052028/tl494-characteristics-graph-of-deadtime-control-voltage-vs-max-duty

器件型号:TL494

大家好、  

我的客户需要 TL494IDR 的死区时间控制电压与最大占空比特性图。  

下图是参考、我们能否提供如下所示的结果?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅此 e2e: e2e.ti.com/.../tl494-deadtime-control

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    我无法从该线程获得我想要的答案。 我需要 死区时间控制电压与最大占空比的特性图。  

    我从 TL494数据表中发现、在 TA=25C 条件下、 死区时间控制电压为0V 时最大占空比为45%、  死区时间控制电压为3.3V (最大值)时最大占空比为0%、我们能说吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我们还没有死区时间控制电压与最大占空比的关系图。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为是正确的。