请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 各位专家、您好!
客户独立使用 LP5024的所有通道。
PWM 发生器可以通过 LEDx_brightness 和 OUTx_color 寄存器的设置自动生成正确的占空比 PWM。
这两个寄存器是8位+ 8位、为什么生成的 PWM 是12位、而不是16位?
此外、12位 PWM 包括3位抖动控制。 LED 驱动器中的"抖动"是什么意思? 如果 PWM_DISACY_EN = 0或1、会有何不同?
此致、
Hideki