This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:长期工作稳定性

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052019/tps735-long-term-work-stability

器件型号:TPS735

您好、TI 工程师

  我准备使用 TPS73501DRVR 生成2.4V, 2.4V 将用作电压基准、负载电流<5mA、我有两个问题需要帮助:

长期工作稳定性如何?   每年的输出漂移有多大? 我在数据表中找不到此信息。

TPS73501的输出 精度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师

    我还有另外一个问题:

    R678=16千欧、R679=16.2千欧、反馈电路可以稳定工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、  

    长期漂移或长期稳定性 是电压基准的常见规格、但不是 LDO 的标准行业规格。 设计、制造和测试电压基准以最大限度地减少长期漂移、但只要输出保持在精度规格内、这很少是 LDO 的关键规格。 我们确实在执行 JEDEC 标准 HTOL 测试(也称为加速寿命测试)后验证输出电压是否保持在其精度规格内、但这并不能保证 LDO 的输出将在特定/特定方向漂移/稳定。  

    话虽如此、任何电压基准在通电的前几个小时内通常会发生变化。 即使对于精密电压基准,从第一次通电开始,电压稳定所需的时间也在100小时到1000小时之间(请参阅下面的电压基准示例图),并且 LDO 的内部基准的运行方式也是类似的。

    长期漂移并不是我们在许多 LDO 系列上看到的结果,因此我们没有特定于此器件的任何数据。 但是,我们对另一台设备所做的一项调查显示,输出电压的大部分变化发生在大约~100小时内,结果变化约为0.67%。   

    为了减少这种影响、客户可以在电路板上进行老化处理、电路板在这些电路板上的工作温度较高、从而帮助减轻组装过程中引入的机械应力。  另一个选项是、如果这是由于输出电压的一次性校准而导致它们出现问题、 它们可能能够更频繁地执行校准、或者在电路板通电一段时间后执行校准、以允许进行大部分更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

      感谢你的帮助。

    另一个问题:

    R678=16千欧、R679=16.2千欧、反馈电路可以稳定工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记回答第二个问题、但对、使用这些电阻器时、它将是稳定的。