This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:设计计算器问题

Guru**** 2388640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052231/ucc256404-issues-with-design-calculator

器件型号:UCC256404

大家好、

进行实际设计之前、我正尝试通过执行"文献编号:SLUP263"中的 LLC 谐振半桥电源转换器的所有设计步骤来熟悉 UCC25640x 设计计算器。

 计算器计算错误并输出错误 :请参阅随附  的/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC25640x-Design-Calculator-Rev4_5F00_chami.0.xlsx

例如、我预期 Lm=Ln x LR = 3.5 (已选择) x 49.961 uuuH = 174 uH、但 Lm (推荐)为298 uH。

UCC25640X 设计计算器上的满负载增益(蓝色)曲线用于定义 fn (min )、而过载曲线用于在"文献编号:SLUP263"上定义 fn_min。 请提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahar:

    感谢您与我们联系。

    您需要输入使用的实际值。 例如、此处的 LR 建议值为49.9uH、使用值为85uH。 这就是您看到不同值的原因。

    正确的值应如下所示。

    您只需按照如下所示的指南行操作:  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。