This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]双通道隔离式栅极驱动器之间有何差异?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC21520, UCC21521, UCC21530, UCC20225, UCC21225A, UCC21220, UCC21222, UCC21540, UCC21541, UCC21542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052108/faq-what-are-the-differences-between-the-dual-channel-isolated-gate-drivers

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC20520UCC21521UCC21530UCC20225UCC21225AUCC21220UCC21222UCC21540UCC21541UCC21542
部件 UCC20520 UCC21520/A UCC21521/A/C UCC21530 UCC21320 UCC20225/A UCC21225A UCC21220/A UCC21222 UCC21540/A UCC21541 UCC21542/A
隔离技术 电容 电容 电容 电容
Viso 5.7kVrms 3.75kVrms 2.5kVrms 3.0kVrms 5.7kVrms
封装 WB-16 (DW) WB-14 (DWK) LGA-13. NB-16 (D) WB-16 (DW) WB-14 (DWK) WB-16 (DW) WB-14 (DWK)
 可编程死区时间 是的 是的 是的 是的
输入类型 PWM INA/INB PWM INA/INB INA/INB INA/INB
隔离栅 增强型 功能型/基本型 功能型/基本型 功能型/基本型 增强型
输入电源电压 3V-18V 3V-18V 3V-5.5V 3V-5.5V
输出电源电压 9.2V-25V

9.2V-25V  

A:6.5V-25V

9.2V-25V  

A:6.5V-25V

C:14.7V-25V

14.7V-25V 9.2V-25V

9.2V-25V

A: 6.5V-25V

6.5V-25V

9.2V-18V

A:6V-18V

9.2V-18V

 9.2V-18V

A:6V-18V

 9.2V-18V

9.2V-18V

A:6V-18V  

最大工作电压 2121V 792V 990V 1414伏
驱动强度(拉电流/灌电流) 4A/6A 4A/6A 4V/6A 4A/6A   1.5A/2.5A 4A/6A  
传播延迟典型值 19ns 19ns 28ns 28ns
VDD 上电延迟 50美制 50美制 22美元 23us
UVLO 8伏 8V/5V 8V/5V/12V 12V 8伏 8V/5V 6V 8V/5V 8伏 8V/5V 8伏 8V/5V
最低 CMTI >100V/ns >100V/ns >100V/ns >100V/ns
通道/通道间距 2.28毫米 3.3mm 1mm 2.28毫米 2.28毫米 3.3mm 2.28毫米 3.3mm
目标 FET Si、IGBT GaN、IGBT、Si SiC、IGBT Si、IGBT GaN、Si GaN、IGBT、Si GaN、IGBT、Si
汽车级 是的 是的 是的 是的 是的
启用/禁用引脚 禁用 使能 禁用 禁用 禁用 禁用

隔离技术 隔离式双通道驱动器是电容隔离式驱动器、  有关更多信息、请参阅 www.ti.com/.../capacitive-isolation.html。
Viso 隔离器可耐受60秒的正弦电压(定义为 rms)。
封装 双通道栅极驱动 器采用各种封装、支持不同的最小爬电距离/间隙和不同的隔离额定值。
可编程死区时间 器件是否具有可编程死区时间?
输入类型 INA/INB:完全独立的输出通道。 PWM:用于控制两个通道的单个输入。
隔离栅

增强型意味着将防电击所需的隔离电压加倍、并将建议用于人类安全的隔离电压加倍。

功能型/基本型是指维持器件功能所需的最低隔离级别、可用于保护其他电路。  基本型是指具有单级电气保护的隔离。

输入电源电压 输入侧电源电压范围。
输出电源电压 输出侧电源电压范围。
最大工作电压 隔离器可连续承受的最大连续工作电压。
驱动强度(拉电流/灌电流) 器件可拉出和灌入的典型峰值电流。
传播延迟典型值 栅极驱动器的输入侧和输出侧之间的反应时间。
UVLO (VDD) 输出侧欠压锁定、栅极驱动器电源电压的看门狗;当电压低于阈值时、将关闭输出。
CMTI

隔离器可以承受的最大接地电位差变化率、不会出现位错误、这表明隔离器对接地噪声的稳健性。

通道/通道间距 通道 A 和通道 B 之间封装表面的最小爬电距离
目标 FET 通常、我们的栅极驱动器面向 Si、SiC、IGBT 和 GaN、MOSFET。  我们建议使用具有适当电压范围的栅极驱动器、并根据所驱动的 MOSFET 类型使用 UVLO。
汽车级 该器件是否符合汽车应用(AEC Q-100)的要求。
启用/禁用引脚 此器件是否具有使能引脚或禁用引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此表有任何疑问、请使用"提出相关问题"按钮、我们将帮助回答这些问题。

    此致、

    Don