This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2814525 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052061/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

你(们)好  

根据仿真结果、当 VOUT 升至设计值12V 时、控制器将停止工作(无 DRV)、看起来 VS 电平高于4.6V、并触发 OVP、

我想了解如何滤除 VS 噪声? 它看起来 VOUT 正常。 是否应在 VIN 中添加 RCD 钳位电路?  如何计算这些参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28730使用初级侧调节和故障检测。  下面的内容将为您提供一份应用手册、其中介绍了这些控制器的输入欠压锁定、过流保护和 OVP 保护工作原理。  它还涵盖了最常见的问题以及解决方法。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    本应用手册还显示了 CS、辅助、VDD 和 Vout 信号的外观。  通过评估这些节点、应该可以了解设计关闭的原因以及如何解决该问题。  

    有人提到,它被认为是 OVP。  您可能需要仔细检查是否有预载电阻器、以确保设计不会在空载条件下进入 OVP。  应在输出端放置一个电流为1mA 至2mA 的电阻器。

    此致、