This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:如何更改检测电压

Guru**** 2528440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051970/tps3808-how-to-change-the-detection-voltage

器件型号:TPS3808

您好专家、

我对 TPS3808有疑问。
是否可以使用 TPS3808的固定电压版本更改检测到的电压?

功能方框图中的固定电压版本在 SENSE 和 GND 引脚之间包含一个4MΩ Ω 电阻器。
是否可以通过在电源和 SENSE 引脚之间放置一个电阻器来更改检测电压?

例如、对于 TPS3808G33、可以计算出 R1约为3.47MΩ Ω、R2约为0.53MΩ Ω、这两个引脚连接到 SENSE 引脚和 GND 引脚。
如果我想检测4V、应该在电源和 SENSE 引脚之间放置一个大约1.23MΩ Ω 的电阻器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想使用外部电阻器更改 TPS3808上的阈值、请使用 TPS3808G01、这就是我们所说的"可调节型号"

    G33具有一个内部电阻梯、可将输入感应电流增加到 uA 电平、这在考虑总体精度时对外部电阻器不是很好。

    可调节型号具有 nA 级的输入感应电流、可更轻松地设置阈值。

    使用可调 G01对其进行设置的方法如下所示

    内部阈值=输入电压(R2/(R1 + R2))、其中 R1和 R2是感测引脚的分压器、R2是感测和 GND 之间的电阻器。