This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:申请查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052210/tps5420-application-inquiry

器件型号:TPS5420
主题中讨论的其他器件: TPS5431

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS5420。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

大家好、我们将 TPS5420DR 器件用于其中一个电路板。 遗憾的是、由于供应链问题、我们无法获取该特定器件。 但是、我发现 TPS5431器件在所有设计和用途方面都是相同的芯片、但具有较高的额定电流。 我们端的唯一真正区别是这个新芯片的底部有一个电源焊盘、而旧器件的底部没有。 我的问题是:如果我们仍在使用不带电源板的芯片上可以接受的相同电流量、但随后移动到带电源板的芯片、可以将电源板保持断开状态吗?
是的、正如我刚才所说的那样、TPS5420是一款2A 稳压器、但我们仅使用~600-700mA。 我们仍将使用相同的电流量、但现在 TPS5431是3A 稳压器。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、焊盘是器件电气连接和热连接的一部分。

    焊盘必须连接到接地层。

    谢谢