This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:启动故障条件

Guru**** 718320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051224/ucc256304-startup-fault-condition

器件型号:UCC256304

您好!

我将控制器 UCC256304用于24V/350W 电源

设计输入范围为240V-390VDC

我可以在满负载时打开它的启动、输出工作稳定。 但在首次启动后大约25秒,掉电掉电 -->启动输出工作大约1秒-->启动 输出工作大约1秒-->然后没有输出电源。

当共振绕组的故障输出为过短电流开关时、我测量其电流。 但在首次启动时、我测量的电流是低功率且稳定的。

我如何解决它?、以及导致输出功率出现故障的原因有多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    感谢您与我们联系。 这可能 是因为变压器饱和。 请咨询变压器制造商。 您能否在故障期间和之前共享 ISNS 信号波形。 您能否还共享设计的原理图和设计计算器?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你们的回复!

    我使用变压器 PQ3225 (GAP 470nH;NP-s:8:1;Lm=228uH、Cr = 68nF;LR=38uH; 谐振频率= 100kHz)。

    Cvcr_sense _top=100pF、 Cvcr_sense _bot =4.7nF (calculation=15nF -> Real Turn 4.7nF、让我们可以启动满载)、Cisns_sense _top=100pF、 Risns_sense =360R (C_filter=1nF)

    我检查了50%或更低负载下的启动。 但 它与输出满载的情况相同。 我将很快向您发送信号 ISNS 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的非政府组织:

    您能否共享原理图和设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 )。 如果我有这些文件以及 ISNS、VCR 波形、那么我可以轻松地进行调试。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我解决了这个问题。 因为我在电桥之后将引脚 HV 连接到 V_BULK  

    似乎系统无法检测到信号 ACzerocrossing。