This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2384090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052098/tlv1117-searching-ti-solution

器件型号:TLV1117

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

我们正在搜索线性稳压器 IC、它 可以将 TLV1117CDCYR 12V 传输到3.3V 输出。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

    TLV1117-33CDCYR

    该器件具有3.3V 固定输出、最大输入电压为15V、因此可以将12V 转换为3.3V

    谢谢、

    -Jimmy