This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:升压控制器是否可用于控制加速电流?

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052122/tps40211-could-boost-controller-be-used-to-control-a-speic-current

器件型号:TPS40211

对于 TPS40211、是否可以在输入电压为9 -14V 且输出电压为12V 时使用速度电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建宁、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我想您指的是 SEPIC。 是的、这是使用 TPS40211可以实现的。

    当然、它会对输出电流和功率级上的 FET 产生一些影响、需要对此进行评估。

    此致、

     Stefan