This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:帮助设计符合12V 系统的7637-2和16750-2标准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM7481, LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051269/lm7481-q1-help-with-the-design-to-comply-with-7637-2-and-16750-2-for-a-12v-system

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480LM7481LM7480-Q1

早上好、

我正在从事一个在12V 系统上运行且最大电流为200mA 的传感器项目。 空间非常紧凑、我必须尽可能减少组件数量、以符合7637-2和16750-2 (未抑制)标准。 我已经研究了评估板的数据表和手册的较旧和较新修订版本、我对此感到困惑。 我需要将 Vout 保持在6V 到16V 之间、如果 Vout 超出范围、则将其关闭。 但是、系统应能够承受上述标准中指定的所有直流和瞬态负载。 考虑到我不需要非常高的连续电流、且 Vout 始终低于16V、您会建议您从原理图开始吗?

我有几个问题要问:

1-对于欠压保护、我是否应该像 OV 一样在 EN/UVLO 引脚上使用电阻梯? 顶部是否连接到 Vout 或 Vsens? 我不需要使用 EN 函数。 它始终开启。

2-考虑到这是一个12V 系统,我应该采用一个共漏极设计(图10.1)还是一个共源极(图10.25)?

3 -图10.1中的设计在7637-2和16750-2上进行哪些测试会失败? 表10.1中未提到它是否符合?

4-我是否有任何 SPICE 模型可用于仿真?

5 -如果 Vout 将始终低于16V、可以降低 C_LOAD 的额定电压以节省一些空间吗?

6-图10.25中 D2的用途是什么,为什么 OV 梯形电路连接到机械开关上(或者我是否误解了该部件?)

7-我可以在该设计中互换使用 LM7480和 LM7481吗?

我已经附上了我到目前为止所做的一个快速草图。 C_LOAD 是最大的组件、我尚未对 OV 梯形电路进行数学运算以将其保持在16V 以下。 您是否想进行评论和评论?

非常感谢您的参与。

Hamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    感谢您关注 LM7481-Q1。 我们将于周一返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    由于客户希望电路能够承受 未抑制的负载突降、因此我们建议 使用如下所示的共源极配置。 客户需要过压切断(过压期间电源路径关闭)。 它们需要将 OV 电阻梯连接到 Vin。

    请查看我对您以下其他问题的答复、

    1. 如果不需要 EN/UVLO 功能、则可以将此引脚直接连接到 Vin。
    2. 如果输入浪涌电压大于器件的绝对最大额定值(70V)、则需要使用共源极配置。
    3. 图10-1 显示了共漏极配置。 此配置将支持抑制的输入负载突降、但将无法通过未抑制的输入负载突降。  
    4. 您可以在此处找到它。 从 此处下载
    5. 在 OV 切断中配置时、输出电压不会超过16V。  这是客户关于他们希望在输出电容器额定电压上有多少裕量的呼叫。 我建议至少留出30%的裕度。
    6. D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。  关于 OV 电阻梯和输入/输出之间的开关、这表示两个功能- OV 切断和 OV 钳位。 客户可以根据自己的要求选择其中一个连接。  
    7. 是的、 您可以互换使用 LM7480-Q1和 LM7481-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的详细回答。 我将在我向前迈进时再接再接再回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    当然。 如果您有任何疑问、可以联系我们。  

    同时、我将关闭此线程。