This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:SDRV 引脚说明似乎与 EVAL 电路板原理图相冲突

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051159/bq24179-sdrv-pin-description-seems-to-conflict-with-eval-board-schematic

器件型号:BQ24179

根据数据表的引脚说明:

'当不使用运输 FET 时、将一个0402 / 50V/1nF 陶瓷电容器从 SDRV 连接到 GND。'

默认情况下、对于哪些引脚 JP11进行分流并不完全清楚、但我假设它是引脚1和2 (用于启用对运输 FET 的控制)。 引脚2和3的替代方法会导致 SDRV 通过1nF 电容器连接到 BAT 引脚。 这对我来说似乎没有意义。 该电容器是否应连接在 SDRV 和 GND 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下周我会再回来。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以连接到 BAT 或 GND。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。