请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24179 根据数据表的引脚说明:
'当不使用运输 FET 时、将一个0402 / 50V/1nF 陶瓷电容器从 SDRV 连接到 GND。'
默认情况下、对于哪些引脚 JP11进行分流并不完全清楚、但我假设它是引脚1和2 (用于启用对运输 FET 的控制)。 引脚2和3的替代方法会导致 SDRV 通过1nF 电容器连接到 BAT 引脚。 这对我来说似乎没有意义。 该电容器是否应连接在 SDRV 和 GND 之间?