This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:EVM 套件的设计文件:bq40z50evm、bq40z80evm 和 BQ76942evm

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQ40Z50, BQ40Z80, TIDA-00883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051857/bq40z50evm-561-design-files-for-evm-kits-bq40z50evm-bq40z80evm-and-bq76942evm

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ76942EVMBQ40Z50BQ40Z80

您好!

我想获取以下 evkits 的设计文件。 我有一个300瓦的电池组、需要将其提高一点、以实现高达50安培的电流。

bq40z50evm、bq40z80evm 和 BQ76942evm。


谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    BQ40Z50 EVM 设计文件作为参考设计在线发布: https://www.ti.com/tool/TIDA-00883

    我可以获取 BQ40Z80 EVM 设计文件。 我向您发送了一个朋友请求。

    对于显示器、我将单独发布一篇 E2E 帖子、仅链接显示器、以便显示器团队可以为您提供文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我看到了您的链接、但我要查找的是源文件、即 Altium 文件、因此我可以在不重新制作整个设计的情况下进行编辑。 您可以共享 Altium 源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、看起来源(Altium)包含在这个文件中:  

    CAD/CAE 符号-用于   IC 组件的3D 模型或2D 工程图的 TIDA-00883 TIDRJP8.ZIP (456 K)文件
    奇怪的名字,但它有它。

    谢谢你