This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 RSOC 跳转

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051966/bq4050-bq4050-rsoc-jump

器件型号:BQ4050

 BQ4050 RSOC 在 ROM 温度下跳转。

在第一个周期中、当充电和放电电流为2000mA 时、最大误差将100%更改为2%。

在 第二个周期中、当充电和放电电流为1000mA 时、RSOC 不会跳转。

在第三个周期中、当充电和放电电流为2500mA 时、RSOC 从9%跳至5%。

e2e.ti.com/.../D628_2D00_D_2D00_2S1P_2D00_5000_2D00_7.6_2D00_4050.gg.gg.csve2e.ti.com/.../D628_2D00_D_2D00_0.2C_2D00_0.5C.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq4050的最大误差表示 FCC 如何更新、如果它在有效范围内更新、它将提供2%、然后每4个周期增加1%。 如果在该范围之外进行更新、则会将最大误差增加到100%。

    您能否共享提交给 GPC CEDV 的 CEDV 日志? 使用 CEDV 电量监测计在 EDV 附近进行一些跳跃也很常见、因为它在放电结束附近用电压补偿 SOC。  

    此致、

    Wyatt Keller