This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:反激式隔离式交流/直流转换器、Tina ti

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TPS92314, UCC28056, UCC28051, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051877/lm5023-flyback-isolated-ac-dc-converter-tina-ti

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: TPS92314UCC28056UCC28051UCC28050

HII 每个人

我使用 LM5023 PWM 控制器来设计19V、60W 交流/直流转换器。 对于该设计、我们如何改进其功率因数?

谢谢、此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5023是一款没有功率因数校正功能的 QR 反激式控制器。 我相信您最多可以使用该器件实现0.45的 PF。  为了实现更多的功率因数校正、您需要重新稳压功率因数校正。

    TPS92314是一款初级侧调节 PSR PFC 反激式控制器、可用于具有功率因数校正功能的离线反激式。  您可以将其用于您的设计、以实现0.9的 PF。

    以下链接将使您转至 TPS92314评估模块的数据表和用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92314.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/sluua17a/sluua17a.pdf

    如果您决定继续 使用 TPS92314并对其使用操作有疑问、  请在主题中重新发布 TPS92314、以便合适的工程师可以帮助您解决这个问题?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该交流/直流转换器中使用额外的 PFC 电路来改善 pf 是否正确(例如全波整流器后的升压 PFC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以执行此操作。  UCC28051或 UCC28056也适用于该应用。  它们是关键的传导升压控制器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议参考设计或论文在额定功率小于100w 的交流/直流转换器中使用额外的升压 PFC 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的链接将为您提供如何在 PFC 升压中设计 UCC28050/1器件的链接。  输出通常为390V、您可以将其馈入反激式。  在数据表中的示例中、设计的功率为100W

    https://www.ti.com/lit/an/sluu138a/sluu138a.pdf

    此致、