This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:为 SMPS 选择电感器和电容器。 详细公式。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051834/tps560200-selecting-an-inductor-and-capacitor-for-a-smps-detail-formulas

器件型号:TPS560200

如何为开关模式电源选择电感器和电容器。

为升压和降压电源选择电感器和电容器的公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8节提供了确定要使用的值组件所需的公式和示例。 这是数据表链接。 您也可以通过单击此链接使用 WEBENCH 设计工具该工具位于页面底部。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb。

    感谢您的回复。

    我正在尝试了解 L 和 C 的初始值是如何选择的。 例如10uH 和47uF。 我在数据表中没有看到这一点。 是否有其他 SMPS 应用手册或其他书籍展示了如何进行此计算。 WEBENCH 如何计算它们?  

    数据表中确实有用于确定电流的计算。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会有所帮助。 单击此链接该图显示了一个使用二极管而不是另一个开关的降压转换器、但这些公式仍然适用。