This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:断电后过冲

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052081/tps6594-q1-overshoot-after-power-down

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、  

我 的客户正在测试系统断电后的波形。  PMIC 是 TPS65941212、PMIC 的 EN 直接连接到3V3。 LM25149将12V 转换为3V3作为 VSYS。 断电后出现过冲(绿线)。 确认当 VSYS 通过 UVLO 下降并导致 PMIC 关断时。 这将导致当时的过冲。 斜坡峰值接近3.2V。 根据数据表、当 VCCA 高于 UV (3.3V - 3.3V*10%=3V)时、PMIC 将进入活动状态。 但我们没有看到 PMIC 根据波形进入活动状态(ORagne 和黄色线是 PMIC 降压的 SW 信号)。  您能帮助检查并提供解释吗?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 VSYS、VSYS_SENSE、OVPGDRV 和 VCCA 的波形?

    此致、

    Chris