This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:器件 I2C 寻址

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051862/bq76940-device-i2c-addressing

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76952

我在读取某个位置、我不记得在哪里、BQ76940有2个可用的 I2C 地址、但数据表似乎显示它只有一个出厂设置地址。 是否有方法更改地址?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它有两个不同的选项。 这可以在数据表的器件表中找到:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、  

    我认为您误解了我的疑问。 我询问的是同一芯片上的两个可选地址。 我读取该表的方式是、它根据器件型号显示不同的地址。 我将使用五个 BQ7694006 IC、从您的数据表中可以看出、每个芯片只有一个地址、即0x18。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、I2C 地址是在工厂生产中配置的。 无法将该器件重新配置为其他 I2C 地址、因此无法在同一总线上对五个不同器件进行寻址。  

    BQ76952 (新电池监控器系列)确实可以选择配置新的 I2C 地址。 对于该器件、您需要执行生产步骤以在 OTP 中配置 I2C 地址。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有任何地方缺货、这将是一个很好的选择。 谢谢!