This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-LM25184DESIGN-CALC:当选择 np:NS &lt 时、计算器会隐藏带#的所有值;1.

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052067/lm25183-lm25184design-calc-calculator-hide-all-values-with-when-is-select-a-np-ns-1

器件型号:LM25183-LM25184DESIGN-CALC

请提供解决方案吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    我已经尝试过计算工具、它似乎正常工作。 您能否尝试更改 输入的数字: 10、5至10.5、3、6至3.6和2、3至2.3?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已删除所有逗号、但结果相同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以帮助吗? 我无法尝试、因为工作表受写保护。 可以尝试一下吗?

    support.microsoft.com/.../how-to-correct-a-error-bf801d0a-2a6e-44bd-a70e-0f780ae8f11e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    我认为链接不是正确的答案。 因为从我的角度来看、使用与您相同的版本、结果 如下所示。  

    自从 TI.com 下载以来、您是否对该工具进行了其他更改?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、无、仅黄色输入框

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案:

    在意大利、我们使用点的逗号 instad、因此 Excel 的设置在选择此公式中的值时会产生错误:

    要修复错误、我进入选项-> 高级设置、并按如下方式更改分隔符。