This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:我们从 X 射线图像中观察到了一些观察结果、需要您的帮助、以便与制造商核实器件是否可接受。 MPN:TPS82085SILR

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051192/tps82085-we-observed-some-observations-from-x-ray-images-and-need-your-help-to-check-with-manufacturer-whether-parts-are-acceptable-mpn-tps82085silr

器件型号:TPS82085

我们从 X 射线图像中观察到一些观察结果、需要您帮助与制造商核实零部件是否可接受。

MPN: TPS82085SILR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    我将研究这一点,下周初回来。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有任何更新,请? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有任何更新,请? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    我在内部对此进行了研究。 您能告诉我  这些器件的批号吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法获取批号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查器件标识?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    您能否检查器件卷带以识别某些标签 ? 我们需要检查这些器件对应的批次。

    我们的内部质量工程师查看了您发送的图片 、以下是他对3张不同图片的评论:

    在这种情况下、电感器方向不相关

    2、电感器关闭不是问题、因为电感仍然正常。

    3.这些点可能来自电感器焊接过程中的焊锡飞溅。 这是可以接受的、因为该器件具有阻焊层、可隔离下面各层的小飞溅物。

    您能否向我们提供以下信息:

    • 您的公司名称
    • 您调查了多少个商品?
    • 是否在所有装置上运行 X 射线?
    • 您发现了多少个偏差?

    此致、

    瓦伦