This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:TPS628501-Q1与 TPS62811-Q1之间的差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051786/tps628501-q1-difference-between-tps628501-q1-and-tps62811-q1

器件型号:TPS628501-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62811-Q1

您好、专家、

我选择的是5V 至3.3V 降压、并被  TPS628501-Q1和 TPS62811-Q1混淆了。 请告诉我两者之间的区别吗? 此外、当输出电流从1A 变为0.2A 时、输出电压变化了多少? 数据表中没有图示。

谢谢  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢您的联系。

    TPS628501-Q1和 PS62811-Q1之间的差异:  

    -封装:  TPS628501-Q1 SOT-5X3 (DRL) 8 和 TPS62811-Q1 (RWY)| 9.
    -特性:  TPS628501-Q1具有输入过载保护功能、 并且具有一个较低的输出电容
              TPS62811-Q1具有  TPS62811-Q1不具有的软启动功能。

    除了这些差异外、器件基本上 是相同的。

    关于输出电压与电流的相关性、我们在图中提供了以下内容:

    TPS628501-Q1第10.2.3节应用曲线图10-10和10-11
    TPS62811-Q1第10.2.3节应用曲线图10-12和10-13

    如果这些图不够、您还可以使用 Webench 来仿真输出电压: 电源设计器(TI.com)

     此致、
    Alex