This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:TPS65235在比较表和数据表中显示了不同的 Iout 最大值

Guru**** 2652245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235, TPS652353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052042/tps65235-tps65235-shows-different-iout-max-number-in-comparison-table-and-datasheet

器件型号:TPS65235

在比较表中、从以下链接中删除了 TPS65235的最大 Iout 为0.65A、TPS65235-1为1A。  

但是 、TPS65235和 TPS65235-1 数据表显示 Iout 最大值为1A。  

我们想知道哪一个是 TPS65235的正确选择?  

 如果  TPS65235和 TPS65235-1都能够驱动最大1A 的电流、这两个器件之间的主要区别是什么?

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=433&parts=TPS652353,TPS65235-1,TPS65235&cols=o1,o7,p3318,p238min,p238max,p634min,p634max,p451max,p32,p20min,p20max,p236typ,p2192,p1130,p1498,p3316〈=en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tony  

    TPS65235、 TPS65235-1和 TPS652353均可支持最大1A 的输出电流。  

    它们具有 ISET 引脚、我们可以调节输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、谢谢。 看起来需要更正比较的信息。 顺便说一下、如果这些器件能够驱动高达1A 的电流、它们之间的主要区别是 什么、尤其是 TPS65235和 TPS65235-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、会更正它。  

    请参阅以下/数据表第一页中的差异。