This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618EVM:错误代码:2 EV2400问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051809/bq25618evm-error-code-2-ev2400-issue

器件型号:BQ25618EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25618EV2400BQSTUDIO

大家好、

我们将测试 BQ25618 EVM。 我们将 EV2400接口板与 BatteryManagementStudio-1.3.104 (测试)软件配合使用。  

 BQStudio 测试软件无法与 EV2400通信。 我收到以下错误:

 

 EV2400上的 USB、COMM 和 VOLTEN LED 亮起。 我将按照所附文件中的步骤进行操作。 导致这种情况的原因是什么?

-RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    请忽略该消息。 只需单击"确定"并继续。 它不会影响 GUI 操作。

    谢谢、

    宁。