This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:删除 Fsw ROSC=GND 70KHz 的原因

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405, TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051914/tps5405-reason-of-fsw-rosc-gnd-70khz-delete

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件: TPS5402

您好、先生、

客户想知道、当数据表 从 修订版 A 更新为修订版 B 时、为什么删除第5页电气特性表中振荡器 FSW 的 ROSC = GND 典型值70khz

www.ti.com/.../tps5405.pdf url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS5405%253FkeyMatch%253DTPS5405%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

数据表修订版 A

数据表修订版 B

背景:

由于 ROSC = 0欧姆电路设计、因此我们的产品中使用了它。
最近、在使用 TPS5405的过程中出现了缺陷产品、并且在更换 IC 后解决了几个问题。
因此、在阅读最新的数据表时、发现 ROSC = 0欧姆的项目被删除、
我认为这个项目由于某种原因被删除、但是如果不建议 ROSC = 0欧姆的恒定设置、
我想知道状态。
因此、请告诉我是否需要修改设计。

感谢您提前确认。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我尝试了很多次来找到有关此更改的更多详细信息。

    在 pg5上、该  ROSC = Fsw 的 GND 典型值70khz 仍在此处。

    2.同一系列的其它器件 TPS5402/3仍在 EC 表中有此项。

    我试图找到有关 PCN 和其他内部资源的更多信息,但失败了。 不知道为什么要删除此项 。但从 DS 说明和其他系列部件 DS 中删除。

     当 ROSC = GND 时、此70Khz 仍然有效。

    BRS、

    年轻