This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:用于延迟使能器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051631/tps54202-to-delay-enable-device

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: TPS62933

尊敬的团队:  

我的客户希望设计如下所示的外部延迟电路。  

是否可以使用上述外部单电容器将器件启用延迟到400~500ms?  

2.在 EN 端口上使用外部电容器是否有任何副作用?  

3.您是否会建议另一种延迟启用设备的方法?  

请查看并告诉我您的意见。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我稍后将检查此问题并向您提供反馈。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提到的这种方法是在工作台上工作。 您可以再添加一个与 R5并联的电容以延迟使能。

    有一个问题:此延迟时间随负载而变化。 重负载会缩短延迟时间、因为输入电流会更大、并且比轻负载更快地为该电容器充电。 您也可以对 EVM 进行双重检查。

    我想问您为什么需要这个延迟时间来启用设备?  

    或者您需要软启动功能吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    感谢您的评论。 我会根据您的建议尝试。  

    我要求延迟时间来启用器件的原因是客户应用的电源序列。  

    目前、他们无法添加数字使能信号来启用 TPS54202、因此他们希望添加模拟延迟电路。  

    软启动功能是解决客户问题的解决方案之一、但 TPS54202固定了5ms 软启动。 是否有任何方法可以更改 TPS54202的软启动时间?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    正如您所说的那样,数字控制是比添加电容并联电阻器更好的解决方案 。TPS54X02器件的软启动是固定的。  

    如果客户对上述解决方案有任何疑虑,您可以试用 TPS62933,这是一款采用 SOT583封装且具有软启动功能的新发布的30V3A 降压转换器。

    BRS、

    年轻