This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:两相升压是否足够?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051866/lm5122-is-2-phase-boost-enough

器件型号:LM5122

我希望您能为我的项目提供有关设计策略的意见。

我的输入电压为8.5VDC 至12.5VDC、电流为60A 时的输出电压为13.8VDC。  我想使用 LM5122 (正如此器件上有库存)、并将其用于两相配置、以便在2个升压转换器之间分配电流。  我希望保持尽可能高的成本、因此我不使用四相配置。  我将有一个风扇、我想使用安装在散热器上的 TO-220器件。  在两相中、您认为我仍需要并联 FET 吗?

谢谢、

Eddie