This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A:TLVH431A 出现异常热

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431A, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051250/tlvh431a-about-abnormal-fever-of-tlvh431a

器件型号:TLVH431A
主题中讨论的其他器件: TLVH431

大家好!

在 IC2 (TLVH431A)上、300mA 流经 REF 端子至阳极端子、导致高达150度的异常发热。
我制作了5个原型、但它们都有相同的现象。

你有任何检查点吗?
20kΩ 下图中 R1 (30.1Ω)、R2 (2kΩ)和 R3 ()的常数是毫无疑问的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何通过 TLVH431计算300mA?

    如果 Tj < 150C、我们不建议根据建议的工作条件具有大于70mA 的电流。

    R3上的最大/最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    >如何通过 TLVH431计算300mA?

    恒压电源电流表上的电流读数。
     当我取下 R1时、它变为0mA。

    > R3上的最大/最小电压是多少?

    最大20V 和最小5V。

    标准电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke、

    TLVH431似乎处于比较器模式。

    带有电阻分压器的阈值为1.25V。

    问题是 TLVH431 REF 引脚只能处理最大3mA 的绝对电流、但我建议将电流限制在100uA 以下。

    在上电源轨电压为20V 的高电平条件下、IREF 引脚会违反此电流。

    我强烈建议将串联电阻增加到 R (min)=((20V - 1.24V)/100uA)- 1.24V / R2的最小值

    您能否在原理图中执行此操作、然后重试并查看结果是否发生变化?

    除非器件损坏、否则我仍然不明白300mA 的电流将流向何处、因此您会看到电流异常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。

    我不小心将基准电阻器从30.1KΩ Ω 更改为30.1Ω Ω。
    我深信不疑。