This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:用于同步多个 UCC12050的外部时钟

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051613/ucc12050-external-clock-to-synchronize-multiple-ucc12050s

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:UCC12040

您好的支持团队、

确认从 SNVSB38C 更改为 SNVSB38D。

SYNC 引脚上引脚功能的说明和部分7.3.5已更改。
您是否已更改为需要外部时钟来同步多个 UCC12050?

这是对以下文章的更改吗?
e2e.ti.com/.../ucc12050-part-synchronization

UCC12040从 SNVSBO5A 变为 SNVSBO5B 也是如此。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K

    如果要 同步多个 UCC12050、则需要外部时钟来驱动 SYNC 引脚。  同时、SYNC 引脚相互连接。

    BR  

    徐杰瑞