This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:按顺序准备2个输出通道

Guru**** 2514925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51123, TPS51125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051674/tps51123-let-2-output-channels-ready-in-order

器件型号:TPS51123
主题中讨论的其他器件: TPS51125

您好!

由于我们看到 TPS51123的 ENABLE 引脚(ENC)将同时启用通道1和通道2、是否可以让一个通道的输出速度快于另一个通道?

我不确定添加一些外部组件是否可以正常工作。

现在、这是具有相同上升时间的2个输出(5V 和3.3V)。

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我们将检查并尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我想您可以查看 TPS51125、看看它是否能满足您的要求。

    谢谢、

    Andrew