This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379EVM-106:EVM 输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2379EVM-106, TPS2379, TPS23754, TPS23730, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050251/tps2379evm-106-evm-output-voltage

器件型号:TPS2379EVM-106
主题中讨论的其他器件: TPS2379TPS23754TPS23730TPS23756

大家好、

我有一个小问题、 如果您有 TPS2379EVM-106、您可以让我来测试它吗?

如果将 TPS2379EVM-106与仅输出24V 电源的非标准 PSE 连接、J4是否可以输出24V (可能更低)电源?

客户想要订购 TPS2379EVM-106、他们的需求是适应标准48V POE 和非标准24V POE。

感谢您的澄清。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

    我们的 TPS2379应用工程师专家于11/4和11/5不在办公室、因此他对此帖子的回复将延迟。

    他将于8月11日星期一作出答复。

    感谢您的耐心等待。

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    该 EVM 在较低电压下不工作。 要使用较低的输入电压、IC 必须具有"PPP"引脚、以便使内部导通 MOSFET 能够在较低的电压下导通。  

    具有此引脚的 IC 是 TPS23754、TPS23756和 TPS23730。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的确认。