This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:TPS53315RGFR 替代 TPS53314RGFR

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315, TPS53314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051860/tps53315-tps53315rgfr-replacing-tps53314rgfr

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件: TPS53314

您好!

 TPS53315RGFR 是否只是 TPS53314RGFR 的12A 版本? 使用 TPS53315RGFR 是否有任何其他值得注意的特性/问题?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能必须更改 RTrip 的值。

     

    TPS53315

    TPS53314

    VTrip 最大值(V)

    1.2.

    0.6 (因此会影响电流限制阈值。 TPS53314上的电流限制较低)

    MOSFET 电阻(m Ω)

    19和7.

    20和7.5

    谢谢、
    Caleb