This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LED 驱动器会在 FM 无线电上产生大量噪声

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051562/lm3429-led-driver-make-a-lot-of-noise-on-fm-radio

器件型号:LM3429

大家好、

我已经制作了基于 LM3429的 LED 降压/升压(BB)驱动器。 它用于汽车照明、因此输入电压= 9-14.5V、LED 灯串由10个白色 LED 组成。 输出电压大约为30V、Iout=1.3A。 根据 LM3429数据表针对 BB 拓扑计算所有元件。 还使用了针对 PCB 设计的所有数据表建议。 因此、原型 PCB 具有工厂执行功能。

在测试期间、FM 频率上有很多噪声、但是驱动器在其他所有方面都工作正常。 FM 收音机上的噪音来自感应-当触摸时、扬声器中的噪音会有所不同。 但似乎它来自所有具有 MOSFET 和 LM3429的高频电路。 目前、我们不知道 如何消除这种噪声、这是我们的错误所在吗? LED 灯串与 LED 驱动器分离成单独的 Cooper 电路板、导线长度约为25-30厘米。

附上我们的原理图、PCB、工作条件和组件值以供参考。 提前感谢!


此致、

Jejomar















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    您介绍的是无线电接收的 EMI 和高频辐射。  EMI 是一种总体系统设计、需要外壳来屏蔽和防止稳压器产生的有害 EMI 噪声。  除了外壳、您可能还需要在输入电源和输出级上进行高频 EMI 滤波。

    谢谢 Tuan