This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:TPS7A7200RGTR 替代 TPS7A7100RGTR

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051861/tps7a7200-tps7a7200rgtr-replacing-tps7a7100rgtr

器件型号:TPS7A7200
主题中讨论的其他器件:TPS7A7100

您好!

 TPS7A7200RGTR 是否只是 TPS7A7100RGTR 的2A 版本?  TPS7A7200RGTR 也可以与 的 TPS7A7100RGTR 布局互换使用吗?  使用 TPS7A7200RGTR 是否有任何值得注意的特性或问题?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否确认两个器件的 IQ?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    没错-除了具有不同的电流限制外、它们使用相同的裸片、并且封装和引脚排列相同   、因此 TPS7A7200RGTR 适用于 TPS7A7100RGTR 布局。

    需要了解的重要一点  是、由于这些器件的测试规格不同(例如、最大负载时的最大压降电压)、因此特定器件可能满足 TPS7A7200的 EC 表规格(因为它具有更宽的指定范围)、但不适用于 TPS7A7100。 这将被视为一个临界情况,很不可能,但并非不可能。 除此之外、器件的运行方式基本相同。  

    我们没有这些器件的 IQ 数据。 Iq 只是零负载时的 IGND、因此 IGND 的 IOUT = 25mA 规格设置了一个高于的界限、如果在零负载时测量 Iq (IGND 随着负载的增加而增加)、则会看到该界限。

    此致、

    Nick