This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:推荐选择

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050519/tps2379-selection-of-recommended

器件型号:TPS2379
主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS23730

现在、我们正在寻找一个 POE 芯片来替代 Si3402B。  

PD 设计要求如下:  

作为一个标准 IEEE PD,需要小于5W、48V 和24V 的功耗,如果它们能够兼容,就会更好;  

2.如果外部 PSE 为24V (非标准)、PD 还可以使用 PSE 提供的24V 电压生成3.3V 或5V 电压、并使用附加电路(当电压小于30V 时、标准 PD 芯片关闭);  

3.如果你能建议一个计划供参考,那会很棒。  

请帮助推荐合适的材料、交货时间更长、非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

    我们的 PoE PD 应用工程师专家于11/4和11/5不在办公室、因此他对此帖子的回复将延迟。

    他将于8月11日星期一作出答复。

    感谢您的耐心等待。

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在以太网电缆上支持24V 电压、我们需要使用一个引脚名为"ppd"的器件。 这是因为我们需要在较低的电压下打开内部导通 MOSFET。

    我推荐集成了 PoE PD 和 PWM 控制器的 TPS23756。  

    我们还为 TPS23730提供了一个13W/5V 解决方案、但它还使用初级侧调节。 这将减小总体系统尺寸并降低成本、但它需要一个非常具体的变压器。 如果您有兴趣、请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师