This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:EMI 问题

Guru**** 2512735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050442/mc34063a-emi-issue

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:LM5008

您好!

我使用的是 MC34603和 LM5008、但遇到 EMI 问题、我需要为您提供解决此问题的波形?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否分辨哪个器件导致了 EMI 问题?  您是否有与 LM5008并联的降压转换器和具有 MC34063的 SEPIC 转换器?  还请提供以下信息:

    • 运行条件(输入电压、输出电压和负载)
    • EMI 频谱表明发射超出规格
    • 具有 EMI 问题的电路的开关节点电压波形。 如果 LM5008和 LM34063都存在 EMI 问题、请共享两个 SW 波形。  请分享放大后的信号、该信号可以显示几个开关周期的详细信息、还可以分享显示更多周期的概述。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请您提供电子邮件地址、还是将我添加到朋友?

    我的客户不同意在 E2E 上发布 EMI 报告。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请接受我通过 PMS 进行连接的邀请。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao、我是 EMI 大号的 Jones、您能不能添加我到 Fried?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已添加。  谢谢