This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:TPS622310和 TPS62231之间的差异

Guru**** 2390945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051766/tps62230-difference-of-tps622310-and-tps62231

器件型号:TPS62230

您好!

您能指出的差异  

TPS622310DRYR 

和  

TPS62231DRYR

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、抱歉、刚才看到它的输出电压完全不同。

    TPS622310DRYR 为1.8V

    TPS62231DRYR 为2.3V

    案例已关闭:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您已经获得了差异!  

    我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Febin